This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:为什么在生产之前需要单独校准监测计电压?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593035/bq34z100-g1-why-is-it-necessary-to-individually-calibrate-gauge-voltage-prior-to-production

器件型号:BQ34Z100-G1

SLUA665中提到、在投入生产之前、如果电池峰值电压大于5V、则需要单独校准每个电量监测计的电压。

在我的情况下、我使用的电池电压大于5V、在生产过程中、校准电压将非常不方便。

我想知道为什么需要单独校准每个测量仪表? 我要生产的每个电路板在同一配置中使用相同的电阻器、因此、除了电阻器容差变化(非常小)外、电压电阻器调节的差异应该最小。 我认为、编程到我的黄金映像中的分压器对于我的所有单元都应该是准确的。

未经校准、BQ34Z100-G1 ADC 的精度是否差? 如果在生产前未校准监测计、我应该预计会有什么精度损失? 如果精度损失很小、这可能是我可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人对此有任何信息吗? 我想在进行生产运行之前了解一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    我们建议校准每个电池组上的电压、因为电压测量精度对于 Impedance Track 性能至关重要。 ADC 精度不是问题。 外部组件容差是一个更大的因素。

    Tom