寻找电源解决方案、降压/升压或 SEPIC 稳压器:
VIN = 9-32V
Vout = 12V
Iout = 1A
我发现 TPS55340可能适用。 但是、Webench 无法对其进行仿真、该参考设计适用于 Vin=6-18V 的情况。
我更喜欢使用稳压器(集成开关)而不是控制器。 你能提出建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
寻找电源解决方案、降压/升压或 SEPIC 稳压器:
VIN = 9-32V
Vout = 12V
Iout = 1A
我发现 TPS55340可能适用。 但是、Webench 无法对其进行仿真、该参考设计适用于 Vin=6-18V 的情况。
我更喜欢使用稳压器(集成开关)而不是控制器。 你能提出建议吗?
您好 Eli、
使用我们的 TI Designs 登录页面、您可以搜索电源设计。
我在 "按参数搜索电源设计"中输入了您的规格
我得到2个结果。 两个输出电压均为12V、电流为1A
汽车类范围 SEPIC 转换器提供12V@1A 参考设计
此宽输入电压范围 SEPIC 可在6V - 48V 的输入电压下工作、效率高于89%。 其紧凑的尺寸和低成本使其成为汽车和电信应用的理想选择。
宽输入电压范围 SEPIC (12V @ 1A)
此 SEPIC 转换器可在8V 至48V 的输入电压范围内提供12W (1A 时为12V)的功率。 PMP8313使用 TPS40210电流模式升压转换器。
这两种解决方案都能满足您的需求。
它是一款支持 Webench 的4开关降压/升压控制器。
您可以使用 LM5175产品文件夹中的 Webench、输入您的设计需求并观察其运行情况。
该器件还能够满足您的需求。
附件是我创建的跑步记录中的 Webench 报告。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_916945_5F00_906_5F00_238124800.pdf
我不认为 SEPIC 设计受 Webench 支持。
这些建议是否有用?
LM5175是用于此目的的器件。
PMP10624看起来是完美的选择。
正如我之前提到的、您还可以使用 Webench 为您创建定制电路。
附件是我刚刚使用 Webench 运行的设计。
e2e.ti.com/.../Webench-LM5175-9_2D00_36Vin_3B00_-12Vout-_4000_-3A.pdf
你(们)好
我们还在 PMP7768 和 PMP7338上找到了一款成本更低的器件 LM5022和两种参考设计。
两者看起来都正常、但 PCB 文件缺失。
您能帮助解决丢失的文件吗?
是的、我同意 LM5022是一款成本较低的器件、但电源设计成本并非一切。
我从经验中知道。
LM5022不是同步开关操作、因此其效率低于4开关降压/升压。
LM5175是一种性能更高的解决方案。
但是、LM5022拓扑在许多应用中确实工作良好。
PMP7768是旧的 National Semi 设计、未提供板级配置文件。
这似乎是使用 AN-1557 LM5022评估板(修订版 C)构建的。
这些电路板文件不可用、但用户指南确实显示了布局层。
PMP7338基于 PMP7305 PCB 而构建
随附的是针对此 Gerber zip 文件的电路板文件。
e2e.ti.com/.../PMP7305A.zip