This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压

Guru**** 2558110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS40210, LM5175, PMP10624, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593119/buck-boost

主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS40210PMP8313LM5175PMP10624LM5022

寻找电源解决方案、降压/升压或 SEPIC 稳压器:

 

VIN = 9-32V

Vout = 12V

Iout = 1A

我发现 TPS55340可能适用。 但是、Webench 无法对其进行仿真、该参考设计适用于 Vin=6-18V 的情况。

我更喜欢使用稳压器(集成开关)而不是控制器。 你能提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli、

    使用我们的 TI Designs 登录页面、您可以搜索电源设计。

    我在 "按参数搜索电源设计"中输入了您的规格

    我得到2个结果。 两个输出电压均为12V、电流为1A

    汽车类范围 SEPIC 转换器提供12V@1A 参考设计

       

    此宽输入电压范围 SEPIC 可在6V - 48V 的输入电压下工作、效率高于89%。 其紧凑的尺寸和低成本使其成为汽车和电信应用的理想选择。

    宽输入电压范围 SEPIC (12V @ 1A)

      

    此 SEPIC 转换器可在8V 至48V 的输入电压范围内提供12W (1A 时为12V)的功率。 PMP8313使用 TPS40210电流模式升压转换器。

    这两种解决方案都能满足您的需求。

    我还想看看 LM5175。
       

    它是一款支持 Webench 的4开关降压/升压控制器。
    您可以使用 LM5175产品文件夹中的 Webench、输入您的设计需求并观察其运行情况。
    该器件还能够满足您的需求。
    附件是我创建的跑步记录中的 Webench 报告。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_916945_5F00_906_5F00_238124800.pdf

    我不认为 SEPIC 设计受 Webench 支持。

    这些建议是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢。新的/更新的要求是

    VIN=9-36V

    Vout=12V

    Iout=3A

    我仅找到 PMP10624

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5175是用于此目的的器件。

    PMP10624看起来是完美的选择。

     正如我之前提到的、您还可以使用 Webench 为您创建定制电路。

    附件是我刚刚使用 Webench 运行的设计。

    e2e.ti.com/.../Webench-LM5175-9_2D00_36Vin_3B00_-12Vout-_4000_-3A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们还在 PMP7768PMP7338上找到了一款成本更低的器件 LM5022和两种参考设计

    两者看起来都正常、但 PCB 文件缺失。

    您能帮助解决丢失的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意 LM5022是一款成本较低的器件、但电源设计成本并非一切。
    我从经验中知道。

    LM5022不是同步开关操作、因此其效率低于4开关降压/升压。
    LM5175是一种性能更高的解决方案。

    但是、LM5022拓扑在许多应用中确实工作良好。

    PMP7768是旧的 National Semi 设计、未提供板级配置文件。

    这似乎是使用 AN-1557 LM5022评估板(修订版 C)构建的。

    这些电路板文件不可用、但用户指南确实显示了布局层。

      

    PMP7338基于 PMP7305 PCB 而构建

    随附的是针对此 Gerber zip 文件的电路板文件。
    e2e.ti.com/.../PMP7305A.zip