This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 健康状况

Guru**** 2355920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633658/bq34z100-g1-bq34z100-g1-state-of-health

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我将 BQ34z100-G1与8s2p LiFePO4电池搭配使用。

我已在23ºC μ A 处为电池充满电、FCC 已从6400 (=designCapacity)升至6613mAh。  

之后、我在空调室中介绍电池并设置20ºC μ A。 FCC 已降至6075mAh。 然后、我在 C/3开始了一个不连续的插入。  

现在、电池电量为75% SoC、具有下一个参数  

- FCC=6075mAh

- RC = 4572mAh

- TRC = 3852mAh

- TFCC = 5233mAh

- SOH = 100%

我对这些问题有一些疑问:

为什么 SOH = 100%。 我已阅读 SOH 为 FCC/designCapacity (),但在本例中,这不正确。  

2、参数 SOH_DISP 的作用是什么? 是否需要读取实际的 SOH?

3、如果 TRC 为3852mAh (并且低于 TFCC)、那么 RC 4572mAh 的容量是多少?

非常感谢您的参与、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    1.室温下计算 SOH。 在室温/设计电容下为 FCC。
    2.数据表对此参数进行了说明。
    3.如果您启用了平滑处理功能、我相信您会启用该功能、则监测计会操纵真正的 RM 和 FCC、以确保报告的 SOC 不会因负载电流和温度而发生跳转。 如果您需要这些值、则应该读取真正的 FCC 和 rem CAP。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    再次感谢您的回答。  

    不过,我对於 SOH 的计算仍有一些疑问。 在我的一节电池中经过一个周期后、SOH 已降至86%。 FCC 现在为5185mAh、设计容量为6400mAh。 温度始终介于20和25ºC 之间

    1.如果我在室温/德西格电容= 81%时计算 SOH 为 FCC。 这不是预期的86%。

    2.我可以看到 Qmax Cell 0为5505mAh、5505/6400恰好为86%。  

    3、SOH 是否计算为 Qmax Cell 0/DesignCap? 还是这只是巧合? 如果是、为什么 ROM temP/DesignCap 的 FCC 与86%不匹配?

    非常感谢您的参与、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果您看一下 DS、就会发现在室温(25摄氏度和 SOH 电流速率)下使用 FCC 计算 SOH。 在计算 SOH 时不使用报告的 FCC。 根据 SOH 电流速率计算的是 FCC。

    谢谢
    Onyx