This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:反相降压转换器参考设计

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624610/lmr23630-inverting-buck-converter-reference-design

器件型号:LMR23630

您好!

我们的客户使用 LMR23630AF 作为其标准降压直流/直流 IC。

现在、他们正在尝试使用 LMR23630AF 构建反相降压转换器、

但是、webench 工具还无法制造该电路、因此他们想知道轻松设计电路的任何其他方法。

我们何时可以在 webench 中使用 LMR23630模拟反相降压转换器?

或者、在以下条件下、我们是否可以使用 LMR23630进行一些参考设计?  

输入:5V, 输出:-15V,1.5A

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    有一个应用手册供您参考。 www.ti.com/.../slva910a.pdf

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony - San、

    感谢您的回复、我将向客户展示此应用手册。

    谢谢、此致、
    HIRO