This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:我的电池组的正确设置

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595326/bq34z100evm-correct-settings-for-my-battery-pack

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQSTUDIO

e2e.ti.com/.../5cell_5F00_3000.gg.zipHi。我有一 个安装了保护 PCB 的5节锂离子电池组(Samsung ICR18650-30B)。
我不是 Battery Guru、也许有人可以检查我的设置?
我发现,这个周期永远不会改变充电/放电周期的计数。

-当我对电池组放电时、 在 BQ34Z100上、电池组电路将切断大约18%的容量。 2个红色 LED (10个 LED 的配置)亮起

-如果负载已满、我永远不会得到3000mAh。 BQStudio 在95%时告诉我大约2700mAh。 但充电器已完成。

我认为我的设置有很多错误。 但我已经进行了校准。

非常感谢