This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:可使用或不使用 LM10011

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634837/lm10011-usable-or-not-of-lm10011

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件: TPS54341

你(们)好

我的客户将通过 LM10011控制直流/直流的输出电压。
他们能否在 Vin=31V、Vout=10~30V 且 Iout=0.01~1.2A 的条件下使用 LM10011?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么直流/直流转换器? 该转换器必须支持该范围、并可根据 LM10011提供的电流注入量在该范围内进行调节。 此外、供参考的 LM10011最大输入电压为5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 TPS54341。