This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:LM25117-Q1通过 PWM 进行数字控制

Guru**** 1832810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1, LM5117, LM10011, LM25117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623601/lm25117-q1-lm25117-q1-digital-controlling-through-pwm

器件型号:LM25117-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5117LM10011LM25117

 大家好、  

 对于我的应用、我希望使用 Lm25117-Q1降压转换器。 我希望借助 dsPIC 30F4011 (数字信号微控制器) PWM 对 IC 进行数字控制 ,以调整输出电压并对其进行监控。  

 FB 引脚应以何种方式连接到控制器以进行输出电压调节。 ??  

 有 VID ?  

 此致  

 Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、您好!

    一种调节 LM5117等降压控制器 VOUT 的简单方法是使用 LM10011。

    希望此器件对您有所帮助?

    此致、

    David Baba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 提供的信息。  

    我还有其他一些问题、LM25117-Q1 (典型应用原理图)。 PDF 格式的 LM25117-Q1 (附图)。 我希望订购所有组件、对于我的应用、指定的范围与技术文档中的范围类似。 我想知道您是否可以帮助计算电容器(例如 C24至 C31)的值,这些电容器被称为 NU,二极管的值也是。

    数据表中没有为应用提供特定的值集。 webench 设计具有很少的电容器和电阻器、但并未如数据表中所述的完整应用原理图。  

    此致  

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、您好!

    对于二极管 D1、使用1N4148。
    C24至 C31的值将取决于您是否需要降低 Vout 的纹波和瞬态性能。 通常情况下、除非您根据所述的输出电压纹波和瞬态性能有特别的需要进行添加、否则不需要使用它们?
    如果您希望从关闭内部 VCC 稳压器的输出端引导 VCC 稳压器、则 R7为0欧姆。
    Z1用于代替 R7、并基于您的 Vout。 它用于 VOUT>VCC 绝对最大电压的情况。
    例如、如果 Vout 为20V、我会使 Z1 = 10V、这将为器件的 VCC 引脚提供10V 的电压。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我?

    请注意、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    非常感谢您提供有关 sch 组件的信息。 我目前正在选择组件、如果有任何组件、请寻求您的帮助。  

    此致  

    Bhargav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    目前、我对在我的应用中将 LM10011与 LM25117-Q1搭配使用有一些疑问、因为我希望将数据发送到 CAN 总线、因此在我的应用中需要一个数字信号微控制器 dsPIC30F4011。  

    您能不能建议将 LM10011与其他数字信号微控制器结合使用是一个不错的选择。 或者、我是否可以使用一些外部电路和组件来控制 LM25117-Q1的输出? 以及 dsPIC30F

    谢谢你  

    此致

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、您好!

    我认为 LM10011是一个不错的选择。

    请遵循数据表中的指南以满足您的要求。

    如果您对 LM10011有更具体的问题、请告诉我?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    有关 LM25117-Q1的问题是、对于直流/直流电源应用、可以使用 LM25117-Q1数据表中提供的原理图  

    在我的应用中、我将拥有最多4个 IC (LM25117-Q1)  

    如果我希望根据我的应用来限制输出电流、我应该采用哪种设计、因为数据表中有3到4个基于恒定电流和恒定电压稳压器的不同 LM25117-Q1图表。  

    或者我之前问过的通用应用原理图(有关组件选择的 Q)  

    此致  

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、您好!

     

    数据表中的原理图是特定输入、输出电压和输出功率的示例。  我建议您使用快速入门计算器和/或 Webench 来确定设计中的值。

     

    关于恒定电流和恒定电压控制问题、您需要电流调节还是仅需要电流限制?  如果您需要电流调节、您的应用是什么?  您的应用程序将决定您前进的方式。

     

    此致、

     

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我的应用是目前正在进行一项设计(设计电源以实现汽车瞬变、例如启动/停止系统等)  

    插件模块将具有两个 IC,一个是降压/升压,另一个是升压。 这两个 IC 都具有通用输入电压、但应通过数字信号控制器(dsPIC)产生或提供不同的输出电压、具体取决于编程的输出电压、该数字信号控制器将控制此 IC 的输出。

    连接到此电源设计的负载是连接到 ECU (Vehcile ECU)的负载。 它们具有不同的引脚、根据负载需要不同的电流(一个引脚3A、另一个引脚2A、依此类推)  

    对我来说、能够测量 LM25117-Q1的输出电流并向我的控制器提供有关该输出电流的一些信息非常重要。

    因此我觉得继续进行电流调节是可行的。 我希望我已经向您说明了一些内容、以便您了解我的应用。 是否可以获得此电流值?  

    此致  

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、您好!

    LM25117具有电流监控器引脚、可为您提供降压转换器的输出电流信息。 有关该引脚运行的详细信息、请参阅数据表。 如果您对 CM 引脚有任何具体问题、请告诉我?

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我有一个问题、我已经列出了使用 LM25117-Q1进行电源设计所需的组件、以及我的设计中其他一些组件。 在继续使用 SMD 组件进行实际 PCB 设计之前。 我想使用通孔组件进行测试设计。 使用穿孔组件是否会影响 LM25117-Q1 (如果它们不符合汽车标准)? 是否可以使用它们?

    此致  

    Bhargav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、您好!

    不确定我是否理解该问题? 请您澄清一下吗? 谢谢你。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的意思是、当我在 webench 中打开此设计时、有一个组件列表、我需要将其与 LM25117-Q1配合使用以用于此设计。 该列表显示了能够与 IC 配合使用的(所有组件均符合汽车标准)。 但是、这些组件都是 SMD 组件、可安装在设计的 PCB 上、而不是直接安装在普通电路板上。  

    在进入实际的 PCB 之前、我希望检查组件(无源电容器和电阻器、一些穿孔组件)。 您是否认为它们不符合汽车标准会损坏 IC LM25117-Q1?  

    我希望我已经澄清了我的问题。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未经汽车级认证的器件不会以任何方式损坏 LM5117。  

    希望这对您有所帮助。

    David。