This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40z60正在充电、但长时间显示为0%。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595317/bq40z60-bq40z60-charging-but-showing-0-for-long-time

器件型号:BQ40Z60

您好!  

来自 Qmax 的 myslef Arunkumar。 我们已经提供了2节电池并获取 了化学 ID。 您的帮助。 即 EEMB_BATTERY -> LR18650 (2600mAh)-> 3596

Inline image 2
这是一年前从您那里获得的结果。 现在、我将使用同一个电池来测量12V 而不是12.6V。 我是说术语电压 I 设置9V 并 将全电压限制为12V。  
为此 、I 设置  FD = 3V (3V x 3Cells =9V)和 FC = 4V (4V x 3cells = 12V)(对于3个电池)。
 
我的问题是… 我是否可以使用相同的化学 ID 来测量更低的电压。 因为我在充电时没有得到确切的百分比。 即使在充电电压达到接近11V 后、它也会持续显示0%。 FCC 显示了一些其他值(mAh)、RC 显示了0mAh。  请参见下图。
 

Inline image 3
 
但是、一旦我复位、表示它正常显示百分比和 FCC、RC 和所有特性。
Inline image 4
解决方案如何清除此百分比误差。 化学 ID 或任何其他特性的故障。 我能不能知道确切的故障是什么。
 
我还附上了 gg.csv 文件。  e2e.ti.com/.../tom.gg.zip