This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:TPS92512H

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634198/tps92512hv-tps92512h

器件型号:TPS92512HV

下面/随附:

TI 的 TPS92512HV 芯片有设计问题。

 我们使用的是48V 输入、希望使用32V@350mA 输出(用于 UV LED)。

遗憾的是,我们未能成功 地将32V 输出电压仅达到28V。

在数据表中、我们注意到 Fsw 需要介于100kHz-2MHz 之间。

当我们尝试根据公式将 RRT (更改为19.8KOhm)更改为32V 时、我们有4.7MHz FSW。  

下面的公式:

请在我们的设计中获得您的帮助、以获得理想的结果。

 数据表和我们的设计。

(注意:在所附的 RRT=69.8kOhm 的设计中、我们达到相同的28V 输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli、

    如果您需要在高开关频率下进行开关、8.4.2中的公式只是 VIN 到 VOUT 差分的限制。 但根本不应使用它来选择 RT。 实际上、由于 FET 驱动要求、2MHz 是最大值、但1MHz 更符合最大值、输入电压越高、通常需要的电压越低(交流损耗与 Fsw 和 VIN^2成正比)。 因此、对于48V 输入、出于散热原因、您可能希望保持在500kHz 或以下、而对于100uH 电感器(我希望原理图中显示为100uF)、您应该只在500kHz 或以下时正常工作、并且能够更好地进行正确调节。 在4.7MHz 时、可能无法充分驱动 FET。

    尝试将 fsw 降至300kHz 至500kHz、看看这是否有用。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克林特

    谢谢!!

    我还有一个问题:

    我尝试使用350mA 电流驱动8个串行 LED (连接了数据表)。

    我根据等式8计算 Rsense。

    Vsense = 220mV

    ILEed = 350mA

    Rsense 需要为0.62Ohm (I 焊接0.6电阻器、电流需要为367mA)

     当我测量流向 LED 的电流时、我只有220mA@28V 的输出(如果我们考虑 Vsense = 300mV、则电流需要为500mA)。

    (BTW、在 PS 显示屏中、我的锯为330mA@48V)

     通过将 Rsense 更改为0.4Ohm、电流为240mA@28V。

     您能否解释一下为什么我没有通过根据公式更改 Rsense 来获得所需的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HV_2D00_F5901UVTWCXA-v1-0.pdfAdding相关 LED D/S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试组装0.33欧姆、Vsense 为300mV (我应该看到900mA)、电流为390mA。

    忽略我写的220mV、Vsense 为300mV。

    太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli、

    您能告诉我您使用的开关频率是多少吗? 此外、您使用的电感器器件型号是什么? 您的输入电流高于输出电流是不正确的、因此会发生奇怪的情况。

    谢谢、

    克林特