This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:右校准问题。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594405/bq34z100evm-problems-to-calibrate-right

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好 我有一个连接到 EVM 的 LI 离子5电池组。 但我无法校准施加的电压。

电池组的电压为20070mV/5 = 4014mV  

它总是提供相同的误差。 ->校准-无法使用命令0x2D 进入校准模式
我想附上 一份导出文件、bnut 也不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校准时、您应输入电池组电压。 电量监测计将处理到单节电池的转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试执行此操作、但我得到此错误

    e2e.ti.com/.../1.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 Flash Update OK Cell Voltage 设置得太高、这可能会阻止闪存更新、但在这种情况下不会。 您可以将其设置为2000mV。 您可以尝试使用此.bqz 文件。

    e2e.ti.com/.../5415.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将该文件复制到 C:/TI/confiig 文件夹。
    但是、如何使用 bqStudio 在设备上加载该内容呢?
    很抱歉这个愚蠢的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我自己发现了它。 当我从 BQSTUDIO 上断开启动时、从 PC 上断开 EV2300、因此它会询问 Eclipse 需要 加载哪些文件。 棘手的…