This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:组件可持续性

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634735/bq40z50-r2-component-sustainability

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ40Z50

您好!

不 建议在新设计中使用参考 BQ40Z50-R1。

您是否有组件处于 LTB 状态的日期?

我将检查是否使用 BQ40Z50-R2,但您是否知道组件何时会进入“不推荐用于新设计”状态?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    没有计划使用 BQ40z50-R1或 NRD BQ40z50-R2的 LTB (过时)。

    R2是 R1的固件升级。 通过下载 srec 文件 www.ti.com/.../sluc628 并刷写到 bq40z50/-R1器件、可以将 R1器件升级到 R2。

    从主机的角度来看、R2包含其他命令、但来自 R1的现有命令向后兼容、R2器件将与现有主机程序配合使用。 但是,R2的 gg 文件(设置文件)与 R1不兼容,因此必须为 R2创建新的 gg 文件。

    有关更多信息、请访问 www.ti.com/.../slua833.pdf、查看 R1和 R2器件之间的更改列表

    另请注意、自发布此帖子之日起、如果需要锁存保护、请使用 R1固件。 有关 R2锁存保护的更多信息、请访问 :www.ti.com/.../sluubs8.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    此致、
    Bryan Kahler