This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:用于锂离子18650电池组的太阳能充电控制器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594706/bq24650-solar-charge-controller-for-li-ion-18650-cell-battery-pack

器件型号:BQ24650

大家好、


我的要求:
使用太阳能电池板为锂离子电池组充电(0.5°C 时)、

并在电池组负载下放电(0.3C 时)。 合适的经济高效型解决方案!

电池组:4s30p 配置、18650节电池、每节容量1000mAh。

适用于具有 MPPT 的太阳能充电控制器的简短 IC:

BQ24650 、但其最大充电电流= 10A、我需要至少 15A 的充电电流! (以0.5C 充电)

1.为上述电池组配置选择充电控制器是否合适?

2.是否有任何具有 MPPT 的15A 充电电流太阳能充电控制器的替代方案?

3.该 IC 支持锂离子电池组同步充电和放电的剂量?


对于电池监控(4s30p 18650电池组):

入围的三个 IC:

BQ76920BQ76925BQ76PL536ABQ76PL536A-Q1

4、其中哪一项最适合上述电池组和充电控制器配置?

5.如何监控30 节并联18650节电池?

6. 堆叠电池监控器 IC 以覆盖所有并联支路 是否合适?

7.选择电池监控 IC 时是否需要考虑任何其他参数?

8.这些电池监控 IC 是否适用于监控4s30p 电池组?

9.电池监控器 IC 在监控18650节电池的4s30p 配置时的行为如何?

10.对于上述电池监测 IC,哪种微控制器最适合?

我的应用不是汽车应用

请在这方面指导我。


谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    对于充电器问题、

    BQ24650是您设计中的最佳选择。 但充电电流过高、可能会导致热问题。 我们建议您使用两个 BQ24650来支持高电流充电、以便输出组件可以选择低额定值1、从而防止热问题。

    对于第三个问题、

    如果没有误解、您会问 BQ24650是否可以同时使用太阳能电池板和电池为系统供电。 答案是否定的 典型设计通过二极管(D1)将系统连接到太阳能电池板、并通过二极管将系统连接到电池、下图所示。 由于电压电平不同、输入电源和电池无法同时支持系统。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Ann Lien!

    正如您建议的使用 BQ24650的方法。

    如果我没有误解、BQ24650是否可堆叠?

    使用两个 BQ24650支持20A 充电电流的可能原理图是什么?
    2.对于4s30p 18650电池组配置、支持20A 充电电流的配置是什么?

    谢谢、此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    没错、它是可堆叠的。 您应该将两个 BQ24650电池组输出连接在一起以分离电流。

    对于20A 应用、它应该可以工作、但请仔细选择输出组件、包括 MOSFET、电感器等 以防止热问题。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ann Lien 的回复!

    您的意思是、两个 BQ24650的原理图需要彼此并联
    太阳能电池板输入和4s30p 锂离子18650电池组?

    下面是一些类似的东西:

    2个 bq24650并联、连接在太阳能电池板输入和锂离子电池组之间:

    如果我错了、请纠正我的错误!

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    您有问题、只需要进行一些更改、

    • 在 MPPSET 上使用相同的电阻器值。
    • 请使用前馈电阻将 VFB 保持在不同的分压器上。
    • 只使用一个输入滤波器(R5、C1)
    • 只能使用一个二极管将太阳能电池板连接到 Vcc 并使用相同的 Vcc 点。
    • 如果出现热问题、请让充电器保持相当长的距离。

    非常感谢。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回复 Ann Lien!

    在设计过程中、我会考虑您的想法。
    如果我遇到任何问题,我将向论坛咨询。

    谢谢、此致。