This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:监控器4s30p 18650节电池组

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ76925, BQ76925EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594973/bq76925-monitor-4s30p-18650-cell-battery-pack

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他部件:BQ24650、、

我的要求:使用太阳能电池板为锂离子电池组充电(0.5°C)、并使用负载对电池组放电(0.3°C)。
需要一个合适的经济高效的解决方案!

电池组:4s30p 配置、18650节电池、每节容量1000mAh。

适用于具有 MPPT 的太阳能充电控制器的简短 IC:

BQ24650

但它的最大 充电电流= 10A、我需要至少 15A 的充电电流! (以0.5C 充电)

是否 可以采用两个 BQ24650 来满足 15A 充电电流的需求?

2.剂量 BQ24650 支持  锂离子电池组同步充电(使用太阳能电池板)和放电(提供直流负载)?


对于电池监控(4s30p 18650电池组):

入围 IC:

BQ76925

3. 这款 电池监控 IC 是否适合监控具有大多数保护功能的4s30p 电池组?

4.电池监控 IC 在监控18650节电池的4s30p 配置时的行为如何?

5. 对于 上述电池监控 IC、MSP430G2xx2系列中的最适合微控制器(最大特性)是什么?

6.所选的 MSP430G2xx2应能够与 GSM 模块通信。

我的应用不是汽车应用

请在这方面指导我。


谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、
    在 bq76925上:
    3. bq76925可与4节电池配合使用、并通过适当的感应电阻器帮助测量电池电压和电池组电流。 电池组温度支持1个热敏电阻、其中一个点可能无法提供120节电池的大量温度信息。 bq76925具有一个电流比较器、用于向 MCU 发出警报。 bq76925不实施保护、MCU 将根据从 bq76925获取的读数及其算法来实现保护。
    4.根据 MCU 的命令,bq76925将向 MCU 提供经调节的电池电压以进行测量。 它还将为检测电阻器的每一侧提供一个缩放/移位值。 热敏电阻可以通电、如果需要、可以配置电流比较器。
    5、6。 MSP430专家应该能够提供更好的建议。 通常、您需要一个在3或4个 ADC 通道上具有足够分辨率的器件、以保证您要进行的测量的质量。 它将需要 I2C 来控制 bq76925以及为 GSM 模块选择的任何接口。 当然、您需要足够的代码空间来满足您的应用需求。 我相信 bq76925EVM 中的存储器变得紧凑、除了演示代码之外、还有一些预期功能。  对于120节电池、您可能希望 MCU 在电池阵列中实现更多温度测量点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回复 WM5295!

    我将考虑你提出的所有建议。

    如有任何疑问、请咨询 e2e。

    谢谢、此致!