This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电路设计

Guru**** 2559490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629631/bq76920-circuit-design

器件型号:BQ76920

您好!

在 BQ76920的数据表中、它指出需要一个微控制器来监督和控制 AFE。 这是否意味着要激活 OV/UV、短路保护和电池平衡、应将微控制器连接到它?

谢谢、

Demetrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Demetrios、您好!
    bq76920保护功能将始终处于激活状态、默认情况下 FET 输出处于关闭状态。 微控制器(MCU)必须与 bq76920通信以将 FET 输出设置为 ON。 一旦打开、如果 MCU 不需要读数、它可能会进入睡眠状态。 如果发生 OV/UV/短路保护、bq76920将关闭数据表中详述的 FET 输出、而无需 MCU 干预。 MCU 必须评估故障条件、清除状态并在需要时启用输出。
    对于电池平衡、算法和控制完全由 MCU 决定。 如果 MCU 在平衡运行时进入睡眠状态、则平衡将继续。
    我看到标题与问题文本不匹配、我将进行编辑、因此搜索将显示一致的器件型号。 如果我的解释错误、请再次发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复! 温度保护是通过热敏电阻和 MCU 支持来严格实现的?

    此外、在数据表中、它指出"可以同时平衡多节电池。 用户自行决定确定理想值
    要同时平衡的电池节数。 相邻电池不应同时平衡。" 我只想平衡4节电池、我将从 Vc0-VC3连接到这4节电池、内部平衡电路是否能够同时平衡每个电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Demetrios、您好!
    如果启用、则热敏电阻会偏置并由器件测量。 MCU 必须根据需要提供温度转换、阈值比较和任何响应。
    该器件的输入从下往上编号、VC0是底部电池的底部、VC1是底部电池的顶部、等等。 每个输入都有一个单端电压限制、每个对都有一个差分电压限制。 当为电池启用平衡时、如果内部偏置电压可用、它将尝试将引脚对拉在一起。 当启用多节电池进行平衡时、多个引脚将尝试拉至相同的电压、这可能违反绝对最大电压、或由于内部 FET 的偏置电压受到转换输入的影响而导致平衡电流无效。 可能发生的一个电池电压条件是使1个电池处于低电平。 如果电池5处于低电平并且其他4个电池要进行平衡、则建议平衡其他每节电池、建议平衡电池1和3一段时间、然后切换到电池2和4。 为了简单起见、某些设计人员选择一次仅平衡1节电池、并限制电路板上的功率、尽管这会延长平衡时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢大家对芯片的深入了解。 我将继续为我的应用开发此芯片。 连接到标记为"RC"和"CC"的电池的电阻器和电容器是否是电池的内置电阻/电容? "RF"是10k Ω 电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Demetrios、您好!
    RC 和 CC 电容器是电池和 IC 之间的滤波器组件。 请参阅 bq76920数据表的图8-1。 请参阅第6.3节中的建议值和 bq76920EVM 中的示例。 RF 是功率滤波器电阻器、100至1k 欧姆更典型。 射频可与 REGSRC 电源共享、您可能希望阻止重负载下的放电、请参阅 EVM 和 www.ti.com/lit/slua749进行讨论。