This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:最大充电电流为20A 的配置。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594980/bq24650-configuration-for-20a-maximum-charge-current

器件型号:BQ24650

大家好、

我的要求:使用太阳能电池板为4s30p 锂离子18650电池组充电。

但我需要一个最大充电电流至少 为20A 的太阳能充电控制器 IC。

在这方面:


问题1.  BQ24650太阳能充电控制器是否可堆叠?

问题2.  我是否可以 使用两个 BQ24650来为整个电池组实现20A 的最大充电电流?

问题2. 如果是、那么 是否有任何参考设计、设计手册或任何文献可以解决此问题?  

问题4. 是否有人可以为我提供 实现 20A 充电电流的任何参考设计?


注意:我的应用不是汽车应用。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、BQ24650用于太阳能、具有 MPPT 功能。 您可以使用2个器件来获得更高的充电电流。 没有供并行使用的参考设计。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢克里·宋的回复!
    我将学习 BQ24650
    此致