This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:关于 LM3488的 Toff (SYNC)

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628956/lm3488-about-toff-sync-of-lm3488

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:LM3880

你(们)好

我的客户在 VIN=5V、Vout=48V、Iout=0.2和 Fsw=1000kHz (带外部时钟)的条件下使用 LM3880。  
只要我阅读数据表、我就认为使用  外部时钟时 Toff (SYNC)最小值为1us。
所以我想他们不能使用这个器件、但是这种理解是正确的吗?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你可能是对的。 但数据表中并未指出 Toff (SYNC)也不能小于1us。 5Vin 至48Vout 需要90%的占空比、同步脉冲宽度应比它宽。 我们需要与该器件的先前所有者再次进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉按下、是否有此问题的更新?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以使用 Webench 在客户情况下仿真 LM3488、
    但是、结果中、我认为 Toff (SYNC)为1us 、因为 Rsync 为13kΩ Ω。
    我可以在客户的情况下使用 LM3488吗?

    此致、

    横田洋三