This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53313:TPS53313上电重负载问题

Guru**** 2558170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593686/tps53313-tps53313-power-on-heavy-load-problem

器件型号:TPS53313

尊敬的先生:

   初始电流负载为~1A 时、我发现以下电路存在问题。 电流负载永久连接到输出端。

 当 VOUT_EN 导通时、Vout 为4V、在4 Ω 负载下产生1A 电流。 如下图所示、出现断续模式、电压永远不会升高。

但是、如果我在上电后连接负载、电压输出正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您正在进入间断模式。 4欧姆只能是一个小负载电流。 使用1.8k 和2k 电压设定值电阻器时、输出电压应为1.14V、电流仅为0.285(a)、电流限制设置为9A。看起来其他方面还在继续。 您能否断开电路上的所有其他负载并重试? 此外、它可能与布局相关。 我们可以看到您的 PCB 布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      它确实在~10ms 的周期内进入断续保护模式。 我在电感器(L6)右端进行了电流探头、并将波形作为第一幅图像。 电感器电流似乎为~10A、超过了我们设定的电流限值(9A)。 我拿走了负载、发现在轻负载下、电压随着楼梯升高、如第二张图片所示。 我感到奇怪的是、如果我先在无负载的情况下开启、然后施加高达5A 的负载、那么就不会出现任何电流保护问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请谈一谈您的输出电容器。 什么类型和器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    GRM188R6YA106MA73D 的并联组合。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

       有什么想法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否放大该第一步并显示 SW 节点和 COMP?