This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:有关 BQ27220布线的问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634538/bq27220-question-about-bq27220-routing

器件型号:BQ27220

大家好、

我正在使用 BQ27220组件进行自己的 PCB 设计。

我使用了高侧电流感应电阻器、对 BQ27220元件上的 VSS 引脚有疑问。

封装是一种小型 BGA 封装、我并不是很熟悉这些封装。

VSS 是中心引脚、我不知道将其连接到 GND 的最佳方式是什么。 (参见下图)

BQ27220的间距为0.5毫米,因此如果我在2个焊盘之间放置一条线路,它应该非常薄... 或者我应该在 VSS 引脚上放置一个过孔以将其连接到接地层吗?

当我看到 BQ27220评估模块光绘文件时、我看到 VSS 未连接到 GND (请参阅下面的文件)。

那么,必须将 VSS 连接到 GND 吗? 最好的方法是什么?

谢谢  

此致

Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis
    请关注 EVM 的功能。 这些电路板已经过测试、功能齐全。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复

    我提出这个问题是因为我认为 EVM 数据表并不是很清楚。

    在 EVM 原理图中、我看到 VSS 连接到 GND (请参阅下图)

    在 Gerber,我没有看到这一点,但我不知道我是否遗漏了一些东西...

    哪一个是正确的?

    谢谢

    此致

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    VSS 必须接地。 请参阅下面的片段。

    我相信 EVM 已将该引脚接地、尽管在 EVM 上的芯片无法正常工作的位置可能不太明显。 您可以将一个过孔从该引脚放置到接地层

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我同意您的意见、从该引脚到接地层的过孔应该是实现这一目的的最佳方式

    此致

    Alexis