This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24010:BQ24010DRCR 充电 IC 过热和关断

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592665/bq24010-bq24010drcr-charging-ic-overheating-and-shutting-down

器件型号:BQ24010

您好!

我在我的应用中使用 BQ24010DRCR 充电 IC。 我已将3.7V 锂离子电池连接到 VCC_VBAT。 我提供12.8V 的输入电压。 下面我介绍了电路设计。 我连接到 VCC_VBAT 的外部电路消耗的最大电流为100mA。 我在该充电 IC 中遇到过热问题。 温度上升高达85摄氏度。 另一个发现是、该 IC 正在向下推、并在几秒内反复开启(看起来像是热关断)。 我已通过将电流表连接到电池充电电路来验证这一点。 我发现电池每秒都会开始充电和放电。 我是说电流中存在振荡、我可以在电流表中轻松看到这种振荡。

我还通过增大电流感应电阻器 R56进行了检查。 我已将 R56更改为4.7K。 从我的源获取的电流约为200mA。 我的电池放电电流(连接到 VCC_VBAT 的外部负载) 约为82mA。 有人能帮我解决这个问题吗?

此致

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里包含了电路设计。 我已经使用多个板进行了测试、并且所有板的运行方式都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、

    我正在调查您的问题、并将很快向您返回我的调查结果。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、

    bq24010是一款线性充电器、这意味着功率损耗与输入和输出之间的差值直接相关。

    假设充电电流为0.5A 时,系统中的功率损耗为(VOUT-VIN)*I=(12.8-3.7)*(.5)=4.55W

    如果您看一下下面的 ThetaJA、它是47C/W 在上述配置中、温升将为213C。 该 IC 的热关断温度为150°C。

    尝试应用5V 输入源、并检查问题是否仍然存在。

    此致、

    David Cuevas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    很抱歉耽误您的回答。 是的、加热问题确实是由较高的输入电压引起的。 当使用5V 作为输入源时、加热问题已解决。
    非常感谢您的支持。