This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 GPIOA &GPIOB

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594425/bq78350-r1-bq78350-r1-gpioa-gpiob

器件型号:BQ78350-R1

H 组、

我想检查 BQ78350-R1的 GPIOA 和 GPIOB 是漏极开路还是推挽。 谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    根据数据表、GPIOA 和 GPIOB 是 pusj-pull。
    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    当我的客户测试引脚时、它无法提供高电压。 它看起来是 OD。 您知道原因吗?

    谢谢你。

    BR

    弗兰克