This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1EVM:通过单独一个仪表组来调节亮度

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595162/lp8860-q1evm-to-adjust-the-brightness-with-each-one-cluster-separately

器件型号:LP8860-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LP8860-Q1

您好、欢迎!

我使用 LP8860-Q1 EVM 来演示每个4个 LED 灯串电流(OUT1至 OUT4)的亮度控制。

我是否可以知道如何使用评估套件来控制它?  

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    下面是启动并运行 LP8860-Q1 EVM 的一些简单步骤:

    1.在 EVM 和 PC 之间连接 USB 电缆(EVM 上的灯应亮起)

    2.在 EVM 板中提供 VDD 电源3.3V-5V 标记为电源轨的电源。

    3.在 VBATT 连接器12V 处提供 Vbatt 电源。

    3.打开 LP8860 GUI  

    4.通过在引脚控制选项卡上选择'High Enable'并选择适当的接口(SPI 或 I2C)来启用器件

    5.检查 GUI 左下角的 USB-OK (这将表明接口通信已正确建立)

    6.在操作选项下执行读取 EEPROM 和读取寄存器序列-这将将 EEPROM 值上载到所有选项卡中,以便您可以检查所有寄存器的设置。

    7.使用“显示/仪表组1”滑块提高亮度级别。 这将打开您的 LED。

    注-步骤7假定 为显示亮度模式选择了亮度寄存器控制。 您可以在"LED DRIVERS"选项卡下进行检查。 如果选择了引脚输入控制、则从外部或通过启用引脚控制选项卡下的 PWM 发生器来提供 PWM 信号。

    有关更多详细信息、另请参阅用户指南。

    希望这对您有所帮助、

    Salome