This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200POLEVM-10:5200 POL EVM 上的1:5变压器布局如何?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595227/lmg5200polevm-10-how-is-the-1-5-transformer-laid-out-on-the-5200-pol-evm

器件型号:LMG5200POLEVM-10

EVM 用户手册介绍了:

转换器拓扑和变压器匝数比(5:1)将最大输出电压限制为 输入电压的1/20。

在该手册中、可以在顶层和底层看到两个绕组。

该设计中的5:1比率是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢您的关注、这是一个很好的问题。

    平面变压器构建在一个10层电路板上、其中1、4、5、7、10层专用于次级侧(每一个并联)、另一个专用于初级侧(每一个串联一个匝)。

    堆叠后将进入 S PP SS P S PP S (S=次要 P=主要)。

    请参考下图。

    我希望这能回答你的问题。 如果有、请单击验证答案按钮。

    此致、

    Alberto