This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410-Q1:关于 TPS62410-Q1的过冲测量

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410-Q1, TPS62410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629582/tps62410-q1-about-overshoot-measures-of-tps62410-q1

器件型号:TPS62410-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62410

TPS62410-Q1采用以下配置。
*输出电容(C5)使用"CGA6P1X7R1C226M250AC"。

上电时、VOUT 1输出确认过冲。 (过冲约为240mV)

这种过冲不会影响运行。
然而,它希望消除过冲,以实现希望。

问题1.
作为过冲对策、可以增加输出电容器容量。
请问是否有其他有效措施?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、您好!

    感谢您分享您的原理图和波形。

    您需要调整 C3和 C4的值以弥补较小的 FB 电阻器。 此应用手册可在产品页面上找到、其中介绍了更多内容: www.ti.com/.../slyt469.pdf

    您是否还可以在示波器中添加 Vin 和 EN? 有负载吗?

    R1和 R2是否均安装为10k? 这似乎很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >您还能将 Vin 和 EN 添加到示波器中吗? 有负载吗?

    关于这一点,目前正在加以确认。

    > R1和 R2是否均安装为10k? 这似乎很奇怪。

    在电路中、R1和 R2使用10k。
    我认为将向 MODE 引脚施加2.5V 电压。
    我认为它还满足 MODE 引脚的高电平要求。

    对 R1和 R2使用10k 是奇数?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常情况下、将会有2个电阻器、以便可以安装其中任何一个电阻器、从而更改 MODE 引脚的逻辑状态。 对于2个电阻器、该引脚确实很高、但通过电阻器浪费的电流是无用的。 只需安装 R1并使 R2保持断开、即可获得相同的最终结果(高电平引脚)。 这可以节省功耗和成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    感谢您介绍 R1、R2。
    我对你的指出感到满意。


    >您还能将 Vin 和 EN 添加到示波器中吗? 有负载吗?

    这些信息将在10/10 (JST)中获得。
    请稍等片刻。

    Harukawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 客户尚未提供任何信息。

    因此、我尝试使用 TINA 进行仿真。
    由于仿真的结果、确认了大约50mV 的过冲。
    (请参阅"TINA Simulation_Result (1).JPG"和"TINA Simulation_Result (1_schmatic).JPG")

    问题1.
    您是否会就上电时过冲的原因和防止过冲的措施提供建议?

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您还能将 Vin 和 EN 添加到示波器中吗? 有负载吗?

    很抱歉让你久等了。
    我们从客户那里获得了 VIN、EN 和 VOUT 的波形图。
    (请参阅 TPS62410过冲(3.3V).xlsx)

    负载为40mA。

    问题1.
    请提供有关过冲原因和对策的建议。

    Harukawa

    e2e.ti.com/.../TPS62410-OverShoot_2800_3.3V_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与稳态运行或无负载运行所需的电感器电流相比、启动期间的电感器电流必须更高。 需要这个更高的电流为输出电容器充电。 达到标称输出电压时、电感器电流过高、需要减小。 这需要一些时间、在此期间、过大的电流会进一步为输出电容器充电。 因此、您将看到过冲。
    为了在这种情况下最大限度地减少过冲、您可以加快输出电压检测速度。 这样可以减少输出电容器过度充电的时间。
    如果您增加前馈电容(对于 VOUT1为 C3)、电压检测将变得更快。 由于您使用的反馈分压器中的电阻值低于数据表中建议的值、因此前馈电容无论如何都太低、应进行调整以优化控制环路。 上面提到的应用手册 Chris 对此进行了详细解释。