This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:VIN = 3V~14.5V 至 Vout=9.3V/Iout=700mA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690, TPS92691, TPS61500, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593589/tps92690-vin-3v-14-5v-to-vout-9-3v-iout-700ma

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件: TPS92691TPS61500TPS61175

尊敬的先生  

我想知道、TI 的解决方案可以支持 输入电压= 3V~14.5V 至输出电压= 9.3V/Iout=700mA、适用于电池应用 LED 照明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我不知道任何可在低至3V 的电压下工作的器件。 降压/升压配置中的 TPS92690或 TPS92691可以实现该功能、但前提是有另一个大于4.5V 的电源为 VIN 引脚供电。 但是、如果他们有更适合这些规格的任何内容、我会就此通知另一组。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我有一些建议、在 SEPIC 配置中、TPS61500看起来可能适合您。 有一个称为 TPS61175的类似器件、它与之类似、如果有用、可提供 SEPIC 应用手册。 我不是很熟悉、因此如果您需要任何帮助、请告诉我、我可以让合适的人员与您联系。

    此致、

    克林特