This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:不平衡电池

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592982/bq76925-not-balancing-cells

器件型号:BQ76925

您好!

当我向 IC 发送 I2C Balance 命令时、似乎有些电池未得到平衡。 我测试这种情况的方法是检查 CELL_TO_BE_Balanced 和其下方的电池之间的电阻。 对于第一个和最后一个电芯、我看到电阻约为100欧姆(47 * 2)、但对于中间几个电芯、我正在测量开路(大阻抗)、即使我在平衡电芯上进行测量也是如此。  

我有 BQ76925 EVM、在测量那里的电阻时得到相同的结果-某些电芯之间的电阻大约为96欧姆(当它们处于平衡状态时)、而其他电芯之间的电阻较大(即使它们应该处于平衡状态)。

我的设置是由 MSP430控制的6S 电池。 I2C 总线上的~10k 上拉电阻器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 BAL_CTL 寄存器中针对典型电池(cellx)要求电池平衡时(BAL_n 位)、通常通过内部平衡 FET (设置 Rds-on)将寻址的电池短接在一起、因此环路电流 VC (x)= ICB (x)[ 2 * Rin +RBAL];RBAL ~ 5.5ohm; Rin ~ 100 Ω... 很确定、两个相邻电池不会同时平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    感谢您的回答。 这也是我的期望-我同意你所说的一切。 当我测量两节电池(例如6S 电池组中的电池3和4)之间的电阻时、我看不到该 IC 的 EVM 上预期的94欧姆(47 + 47)。 我想知道我是否执行了错误的测量(当电池平衡时、我确实看到预期的电阻、在电池1上)? 您是否也在 EVM 上遇到过此问题?

    谢谢、

    > Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    如果电池输入未在正常电压下偏置、则内部平衡 FET 可能不会开启。 如果您使用仪表进行测量、它可能无法在偏置电压下正常工作、它也会尝试测量通过源的电阻。
    检查平衡的一种方法是在所需的工作点对所有电池输入进行偏置、然后在启用所需的电池平衡的情况下、测量电池输入滤波电阻两端以及 VCn 引脚之间的电压。 您可以根据需要计算流经平衡路径的电流和内部 FET 的电阻。