This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE 引脚和 Gauge 启动和停止命令

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622726/bq35100-ge-pin-and-gauge_start-and-stop-command

器件型号:BQ35100

我们是否应该将 GE 引脚拉至高电平并发送 gauge _start 命令以进行监测计操作?
是否仅通过将 GE 引脚拉至高电平来完成测量?

GE 引脚为低电平时是否保留最后一个数据?
请告诉我 GE 引脚为低电平与 Gauge _stop 命令之间的差异。

我认为当 GE 引脚为低电平时监测计不运行。 GE 引脚为低电平时是否不计算放电电流?
在此用例中、电量监测计精度是否会因电池自放电和极低的负载电流而变差?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们将对此进行研究并返回给您
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei、

    答案取决于您在哪种模式下运行。 将 GE 引脚设置为高电平将为器件接通电源。 发送监测计启动命令将根据以下模式启动监测计采取措施

    1)累加模式-当 GE 引脚为高电平且发出量表启动时、量表将开始累加。 发出监测计停止命令后、器件会将累积电荷写入数据闪存、以便下次启动时不会从0开始。

    2) SOH 模式- GE HIGH 将执行 SOH 更新。 发送监测计启动信息后、器件将查找安全条件并更新寿命。

    3) EOS 模式-在增加采样时、需要在一个较大的脉冲之前立即执行监测计启动命令来启动监测计。 一旦脉冲结束、需要使用监测计停止命令来告知监测计脉冲已结束。  接收到监测计停止后、器件将计算测量的电池阻抗、然后设置 G_DONE 位。  

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    我认为当 GE 引脚处于低电平或等待阶段时、监测计不会运行。
    如果是这样、当 GE 引脚处于低电平或等待阶段时、放电电流不会被计算在内。

    在此用例中、GE 引脚处于低电平期间、电量监测计精度是否会因电池自放电和系统电流而变差?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei、

    是的、这是正确的陈述。 当 GE 引脚为低电平时、监测计完全关闭。 根据您的评论、我假设您在累积模式下使用监测计。 对于该模式、为了让监测计对库仑进行计数、GE 引脚需要处于高电平(为监测计供电)、并且需要发送 Gauge _Start 命令以指示监测计开始计数。 在这种情况下、监测计停止命令将指示监测计将计数的电荷保存到数据闪存中、以便下次发出监测计开始时、它将恢复计数。 如果 GE 引脚在电量监测计停止发出之前处于低电平、则所有累积的电量都将丢失。  

    谢谢、

    Eric Vos