This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:用作电流源

Guru**** 2560340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760, LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630146/tlv760-as-a-current-source

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件: LM317L

大家好、团队、

我们可以使用 TLV760作为电流源吗?

此外、LM317L 是否有替代产品可用作电流源?

非常感谢。

最棒的

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    由于 GND 悬空、我不确定这是否起作用。 我将尝试在工作台上执行此操作、并告知您。 我们可能必须更改 LDO 以考虑热性能。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    非常感谢您花时间参加测试。 我期待着测试结果。

    您还可以建议使用具有浮动 GND 的替代器件、如 LM317L 吗?

    谢谢你。

    最棒的
    尼德胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    你有反馈吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    低响应的拓扑。 我不得不订购单位,现在我本周已不在办公室。 我将在星期一为您进行测试。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    你有反馈吗?

    我还有另外一个问题、请在下面查看客户的问题。

    我今天查看了 TLV760的 Spice 模型。 我800μs 注意到、在 TLV760上施加输入电压后、需要该 Δ I 直到输出电压得到调节。 数据表中未描述此行为。

     


     


    此行为是否仅存在于模型中、或者此行为是否也属于零部件的属性?
    在电压应用和电压输出 LDO 之间进行测量的时间要短得多。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

    最棒的

    尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此有什么反馈吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    根据快速基准测试、我确实没有将 TLV760用作电流源、但我建议将 LDO 切换到黑盒的另一侧、它将始终具有良好的接地基准。

    对于启动、模型看起来不正确、所示波形的启动看起来更像预期的典型启动。

    此致、
    标记