This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:如何处理'skip'pin?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594930/csd97394q4m-what-to-do-with-the-skip-pin

器件型号:CSD97394Q4M

在我的应用中、我使用该部件来驱动大约1安培的负载、该部件的性能非常好、但我仍然对 SKIP 引脚有疑问。  

在我的应用中、我将这个引脚连接至低电平、这样此部件将运行在 DCM 模式、而不是强制连续导通模式(FCCM)。 输出电流较低、因此在该应用中强制它持续导通似乎效率较低。 在我的测试中、我尝试在 SKIP 被拉高的情况下运行它、它看起来运行得差不多、所以我问您、在 SKIP 引脚被拉高的情况下、您应该何时运行这个部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    希望这能解答您的问题:

    "如果工作电流始终高于临界电流、则功率级在#SKIP LOW 和 HIGH 条件下的运行将相同。 根据客户的操作条件、临界电流在~0.25A 时非常低。

     

    SKIP#可以根据客户的需求连接高电平或低电平。 "