This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:热插拔

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626720/lm3409hv-hot-plugging

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

是否有人使用此 IC/拓扑对 LED 驱动器进行热插拔时遇到问题。 输入电压为54V、输出电压为~45V、电流高达5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryanton、

    热插拔本身没有问题、我确信它在开发过程中在特定条件下经过了测试。

    但是、根据系统特性、任何器件都可能存在热插拔问题。 它取决于源输出电容和输出阻抗、源极和 LED 驱动器之间的寄生效应以及 LED 驱动器输入电容(可能还有 EMI 滤波器)。 在这样的高输入电压下、根据这些特性、LED 驱动器的输入端可能存在电压过冲、该过冲可能超过器件和/或 PFET 和二极管的绝对最大额定值。

    如果您在初始测试期间看到过冲过大、我会为可以加载的 TVS 放置一个封装。 如果过冲超过绝对最大值、则可以加载适当的 TVS 以将过冲钳制在 LM3409绝对最大额定值以下。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息提示。  

    下一个问题。 通过阅读此芯片的数据表、我没有看到任何防止输出短路的方法。 TI 是否已使用此芯片/拓扑测试过任何短路保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryanton、

    LM3409在设计时考虑了输出短路、即分流 FET PWM 调光的工作方式、您将使用 FET 缩短输出。 它是一种峰值检测拓扑、因此具有固有的电流限制。 因此、这已经过广泛测试、并且性能非常好。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否认为分流 FET 电路必须用于短路保护? 或者 LM3409本身具有短路保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路保护不需要分流 FET、这是器件固有的特性、如果需要、可以使用分流 FET 的原因也是如此。 无论是否存在分流 FET、都无需担心输出短路。 很抱歉,我本可以更清楚地说明这一点。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一些专有信息要讨论、而不是在公共论坛上讨论。 请直接与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送私人消息。