This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电池平衡电路检查与放大器;待机电流测量

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634469/bq76pl455a-q1-cell-balancing-circuit-check-standby-current-measurement

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好:

欢迎您的到来、我们正在检查将 BQ76PL455A-Q1与15或16节电池应用配合使用的客户原理图(可参阅随附的文件了解客户原理图)

我们想再次确认电池平衡电路的值是否正确。

此外、我们还想知道如何使用这个测量待机模式(或睡眠模式)电流?  (根据数据表、最大值为50uA)  

e2e.ti.com/.../BQ76PL455Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    我建议将 LED 和平衡电阻器更改为 FET 的漏极而不是源极。 该电路看起来像是为了与 PMOS 实现平衡而设置的、而 PL455使用 NMOS。 如果它们具有此连接、则 EQ 引脚可能无法驱动 FET、尤其是在较低的电池电压下。

    另请注意、在较高的电池电压下、11欧姆电阻将提供显著的平衡电流。 请注意此处的热影响、并进行适当的布局。 我甚至会考虑使用四个电阻器来分散功率。

    您可以测量进入 pl455顶部引脚的电流。 这是主电源。 如果您有一个与该引脚串联的电阻器、则只需在该电阻器处于睡眠模式时测量其两端的电压...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    再次感谢! 客户还会考虑此设计是否会导致电池单元功耗本身?

    如果他们当前的设计:

    将 LED 和平衡电阻器更改为漏极侧。

    将 Rsense 电阻器从100欧姆更改为1K

    是否有助于改善问题症状?

    还是需要考虑其他因素以防止电池消耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    我对平衡电阻器配置的担心是平衡无法正常工作、因为 EQ 引脚必须克服 Ibalance* RSNS + VGS。 这意味着可能有一些区域未正确驱动 FET、因为 EQ 引脚来自电池。

    更改感应电阻器将有助于进行滤波、但不会对泄漏电流产生太大的帮助。 您还将看到更多 I*R 压降。

    请记住、几乎所有半导体都有一些泄漏... FET、二极管、IC 等 它们都具有一些 IQ、可消耗电池电量。 寻找低泄漏的无源器件。