This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG2524:电流限制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SG2524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634795/sg2524-current-limiting

器件型号:SG2524

您好!

我的问题涉及 SG2524 IC 中的电流激励特性。 我有直流/直流绝缘转换器、如果在初级侧测量的电流值超过特定阈值、我希望在该转换器中限制电流。 根据 SG2524数据表、我从图 6当引脚4和5之间的差值大于200mV 时、电流限制将介入。

不过、看第9页的功能方框图、没有证据表明它们是200mV 阈值、电流限制器表示为运算放大器。

您能否确认引脚4和5之间的200mV 电压将使 COMP 引脚下拉、如图所示。 6?

谢谢、此致、

Gabriele Ulissi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gabriele

    您的理解是正确的- 200mV 是限流阈值。 遗憾的是、方框图未显示这一点。

    电气特性表中的 V (SENSE)规格确认了这一点-并且这些值在生产中进行了测试。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的澄清、

    Bests、

    Gabriele