This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:N-FET 建议

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627650/lm5050-1-n-fet-recommendation

器件型号:LM5050-1

尊敬的团队:

我正在寻找一个 MOSFET 与 O 形圈应用中的 LM5050搭配使用。

N-FET 应能够处理60V 和高达2A 的电压。

您是否有任何 TI FET 相关经验、或者您能否推荐一份可在此处提供帮助的应用手册?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您给我们写信、为了建议将 MOSFET 与 LM5050搭配用于 ORing 应用、请告诉我们什么是标称电流。

    我假设2A 是最大电流、但需要知道标称电流是多少。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    感谢您的支持、请原谅我延迟的回复。
    标称电流约为1.5A。

    谢谢、此致、
    B