This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, BQ76940EVM, BQ76930EVM, BQ76920EVM, BQ76930, BQ76940, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634473/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他部件: BQ78350BQ76940EVMBQ76930EVMBQ76930BQ76940TIDA-00449

RHI、我支持的客户希望将 BQ76920与其自己的 MCU 配合使用。

问题:请参阅数据表示例原理图和 EVM 原理图:

1:为什么南电池上有两个与 中点接地串联的电容器、而其他电池上只有一个电容器?

2:是否有用于确定电池和 BQ76920之间连接的电阻器和电容器值的指南?

3:他们能否使用 BQ78350 EVM 固件(可下载)作为在自己的微控制器中实现控制功能的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果您参考数据表图8-1中的 VC0和 VC1的 CC 电容器、此配置可防止电池上的阶跃负载降低电池的电压、从而使 VC0降至其基准 VSS 以下。  此处电容器的差分连接会将 VC0推至低于 VSS、这可能会中断某些器件设计上的操作。

    2. 没有简明的准则。  为平衡电流选择输入电阻器 RC。  它们不应太小而超过最大平衡电流。  较小的电阻器将提供较高的平衡电流、但 IC 的瞬态电阻较小。  较大的电阻器将提供较低的平衡电流并更好地与瞬态隔离。  高于建议范围的电阻可能会开始显示测量误差。  (对于 bq76930和 bq76940、由于架构和外部平衡是典型的、因此建议使用的最大值很常见)。  电容器的大小应在建议的范围内、以便为输入引脚提供噪声和瞬态滤波。 对于较小的 RC、通常会使用较大的 CC。  当平衡打开时、CC 放电到 IC 中、因此 CC 不应任意变大。  此外、在平衡电流在12.5范围内停止后、滤波器必须稳定下来、以避免电压测量伪影。  bq76920EVM 的100欧姆和1uF 似乎表现良好。  (bq76930EVM 和 bq76940EVM 上的1k 欧姆和1uF 显示了平衡期间的电压影响、通常首选较小的滤波电容。)

    3. bq78350的算法和代码是专有的,其文档中提供了一般说明。  SBS 智能电池系统 sbs-forum.org 可能是一个重要的参考。  可能有用的代码参考是 TIDA-00449、它具有该系列的控制实施(使用了 bq76930)、以及应用报告和相关代码使用 MSP430F5529和 bq76PL536  的多节锂离子电池管理系统、该系统使用不同的监视器。