This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:满载启动 VOUT1在 VOUT2斜升后下降、然后上升

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1, LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628788/lm26420-q1-full-load-startup-vout1-falls-then-rises-after-vout2-is-ramped

器件型号:LM26420-Q1
主题中讨论的其他器件: LM26420

您好!

我很好奇、为什么 VOUT1会在 VOUT2在满载启动期间斜升大约5ms 后下降、然后上升。

两个降压转换器的使能端都连接到相同的电源正常信号。

下面是显示启动行为的范围热图。 蓝色走线为 VOUT1 (1.8V)、粉红色为 VOUT2 (1.2V)。 绿色轨迹线表示电源输出、其 PG 信号使能 LM26420-Q1降压。 黄色迹线表示输入电压。

我还附上了原理图供您参考。

我期待收到您的反馈。

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01492E1_28005B00_No-Variations_5D0029005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供放大的1.8V 波形及其开关节点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LM26420的 EN 由另一个电源的开漏电源正常状态指示进行控制。 PG 上拉电压是3.3V 的主系统电源、它首先打开。 一旦其他电源获得对 PG 的控制、它会在输出稳定后将其拉低、然后拉高。 这说明了 LM26420的开-关-开行为。 LM26420的开关节点活动遵循 PG。

    在空载启动时、输出放电速度非常慢。 当 LM26420被另一个电源的 PG 禁用时(一旦它获得 PG 控制、它会将其拉低)、就不会有电流被灌入任何位置、只是电流缓慢放电、并且输出端保持~1.8-1.7V 电压。

    在满载启动时、输出会由于满载而快速放电。

    您是否同意给定负载条件下的输出电压说明? 我在下面附上了具有 PG 信号的满载和空载(按该顺序)开关节点的屏幕截图、以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来考虑一下。  请在周日早上提醒我(如果您不在周日上班、请在周一提醒我)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我来说似乎是合理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在回顾这一点之后、我仍然不能完全确定为什么在无负载启动期间、当电源正常信号为高电平时、开关不会再次启动。 预计会出现满负载启动行为、此时电源正常状态为高电平时、开关会再次启动。 这是屏幕截图。

    如果您需要更多信息、请告诉我。