This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:输入和输出电容器选择

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595154/tps65132-input-and-output-capacitor-selection

器件型号:TPS65132

您好、BU 团队、

我们的客户 正在考虑将 VPOS 和 VNEG 的输出电容器从16V 10uF 更改为10V 4.7uF、这是为了节省成本。 当正常运行时的实际电流低于20mA 时、它们会将器件配置为平板电脑模式。 您能帮您发表评论吗?

 

谢谢

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    务必查看连接到 VREG 引脚的输出电容。 这是升压转换器的输出。 升压转换器针对2.2uH/5uF 电容或4.7uH/2.2uF 电容进行了优化。 请注意、我们所说的是输出电容、而不是输出电容。

    因此、您的客户应确保在 VREG 上、输出电容不会低于上述值。 尤其重要的是要检查直流偏置效应。 通常、电容器数据表中没有给出这种影响、但这是直流转换器最差的影响。

    连接到 VPOS 和 VNEG 的电容器并不是那么重要。 由于电容减小、您将观察到 VNEG 上的纹波增大、但对于 VPOS 稳压器、纹波应该足够好。

    此致、
    Brigitte