This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:平衡时间和电流

Guru**** 2362050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634302/bq76pl455evm-balancing-time-and-current

器件型号:BQ76PL455EVM

您好!

我们使用 BQ76PL455AEVM 开发 BMS。

我们使用的是 EVM GUI。 这些是我们的观察结果

我们尝试平衡电池(请注意、充电器未连接)、在平衡2小时后 、总电压降低为5mV、平衡电流为50mA。

在 平衡时、相邻电池中存在偏移。 我们对电池2进行了平衡、因此电池1中的偏移为+10mV、电池2中的偏移为-40mV、电池3中的偏移为+30mV。

以下是我们的疑问:

1.我们可以随时平衡电池、还是需要连接充电器来平衡电池?

2.我们是否可以在任何电压和任何电压差上实现平衡?

3.平衡的时间是否如我们的观察所预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riswin、

    您的电池组容量是多少?

    如果您在2小时内以50mA 的电流平衡、则只能使用电池中的100mAh 容量。 对于电动汽车、这几乎可以忽略不计、具体取决于电池组的尺寸。 还需要偏移... 您可以通过基尔霍夫电流定律和欧姆定律等基本电路分析来计算该值。

    要直接回答您的问题、请执行以下操作:
    1) 1)是的、您可以随时进行平衡。 根据您的设置、故障可能会停止平衡。 您会注意到、测量时会看到偏移。 PL455也必须处于活动状态,而不是处于睡眠模式。

    2) 2)该器件必须施加正确的功率、并至少施加1.8V 的 Vcell 才能进行平衡

    3) 3)是的、在平衡电流为50mA 时、这似乎是预期的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    在回答您的问题时、我们现在使用66Ah 电池组进行测试。

    我们如何增加平衡电流、因为在这种情况下、50mA 似乎可以忽略不计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David 还有一件事、在充电时、我们需要在平衡时断开充电器的连接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Riswin、

    您可以减小平衡电阻器值以增大 平衡电流(欧姆 定律- 平衡路径中的电阻电芯电压/电阻总和)。 或者 、您可以切换到 主动平衡 解决方案、以实现 大于1A 的平衡电流。 请记住 、这种高性能会增加成本和复杂性。

        平衡时、您不必断开充电器。