This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:PMP9444

Guru**** 2612745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594748/ucd90120a-pmp9444

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:PMP9444

你好。

我已将参考设计 PMP9444用于 Kintex UltraScale。 我将 Xilinx 数据表中的建议值设置为警告级别。

我正在收到 MGTAVCC 的 UV 警告。 请参阅随附的图片。

FDPD 的测量值为 MGTAVCC = 0.986V。

当我用万用表测量 MGTAVCC (真 RMS)时 、我看到的正好是1.0V。

什么会影响 FDPD 测量的精度?

是否应将 UV 电平降低14mV?

Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多因素可以帮助实现这些目标

    1      、基准电压因 V33A 纹波而不精确

          2. MON 引脚上的噪声

          3.接地噪声

    4.      分压电阻器精度

    5.      配置中的比例不正确

    6.      到 MON 引脚的高输入阻抗。

    7.      零件间差异。

     

    万用表仅测量 RMS 值、ADC 输入可能会出现一些波动、而万用表无法捕获这些波动。

    您能为有问题的电源轨提供一些范围吗? 请确保使用交流耦合、并调整垂直/时间刻度、以便显示波动模式。  ADC 采样与功率级的开关频率不同步,因此采样点可能在开关周期内的任何点发生,因此,电源轨的电压纹波可能反映在 ADC 读数上。

     

    此外、V33A 上的纹波可能会影响基准电压、因此会影响 ADC。 请检查 V33A 纹波吗? 如果纹波大于10mV、请尝试使用 RC 滤波器来衰减纹波。

     

    您是否在 MON 引脚上建议使用去耦电容器来过滤 MON (ADC)引脚上的一些噪声?

    至于 UV 容差、您可以参阅 POL 数据表以正确设置它。

    此致

    Yihe