This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:最大可支持 LED VF

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595056/lp8861-q1-maximum-supportable-led-vf

器件型号:LP8861-Q1

您好!

我的一位客户正在考虑将 LP8861-Q1用于总 VF 约为40V 的 LED 灯串。

但是、似乎没有标准来确定器件可以支持多高的电压。

您会向我展示一些指南吗?

该参考设计建议 Vmax 比最大 Vf 高30%;但是、该设计示例似乎仅比典型 Vf 高23%。

这是不一致的,不能作为指导方针。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    我想您提到的是 SEPIC 案例的一个示例。

    一般来说、相对于 LED VF 的升压电压裕度会因 LED 质量和特性而异。

    如果 LED VF 在不同生产单元和温度之间轻松变化、则需要有更多裕度、而相反情况下则需要有更多裕度。

    考虑到这些变量、30%来自最坏情况。

    对于 SEPIC 示例、每个灯串仅使用4个 LED。 在这种情况下、每个 LED 的 Vf 变化将远小于每个灯串的 LED 数量。 因此、裕度越小、仍然可以。 但您仍然可以始终设计升压输出电压、以实现30%的裕度。

    希望这对您有所帮助、