This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504 + TPS78233设计审查

Guru**** 2556310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628885/bq25504-bq25504-tps78233-design-review

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: TPS782

您好!

我们正在为运行在3.3V 电压上的嵌入式系统设计太阳能供电电源、最大电流约为30mA、但通常小于1mA。 我们在所附图片中提出了该设计、该图片基于 BQ25504和 TPS78233、其中包含来自 Panasonic 公司的 AM-5412CAR 太阳能电池(3.4V 开路电压、Pmpp 为2.2V)、以及一个锂聚合物电池作为存储元件。

现在、我们看到了一种无法解释的行为:当我们将满载的电池连接到系统并将 TPS78233的使能端设置为接地时、LDO 输出不是0、而是0.7V 至1.4V。 LDO 使能后、其输出为预期的3.3V。

您是否对可能发生的情况有任何了解?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查看 BQ25504、我发现的唯一问题是 OK_HYST 高于它应有的值。 该值应介于50mV 和 VBAT_OV - VBAT_UV 之间、在您的情况下大约为1V。 关于 LDO、您能否尝试直接接地而不是连接开关、并检查是否仍在发生这种情况。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    感谢这些提示、很遗憾、我无法将使能端直接接地、尽管 LDO 输出被禁用、但仍然大于700mV。 我刚刚意识到有一个单一接地(即 AVSS 不与电源接地分离)、是否可以进行某种类型的接地漂移? 但我仍然不确定这会如何影响 LDO 输出。
    有什么想法吗?
    谢谢、

    阿尔梅勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在这个问题上有什么幸运吗? 您能否尝试移除2个输出电容器并在禁用 LDO 时再次检查输出是否为零?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    作为后续措施、器件可能会有一些低水平的泄漏电流流经通流器件(通常为 nA)、或者输出电容器仍可能保持电荷。

    如果您强制输出电压为0V (在 Vout 上使用短接)、则一旦短路消除、TPS782 Vout 是否会保持为0V? 这表示输出电容器仍在保持电荷。

    此致、
    David