This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:反馈电阻器的布局

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595112/tps62097-layout-for-feedback-resistors

器件型号:TPS62097

您好!

我们在设计中使用 TPS62097。

请澄清以下问题。

1) 1)在 EVM 中、我看到 FB 电阻器连接到 VOS。  反馈电阻应连接到电容器还是 Vos 引脚?

2) 2)电源板 Vin 和 Vout 约为12mil。  对于2A 要求、我们认为铜厚度可能会成为一个问题。   

2A 所需的最小铜厚度是多少? 我们可以使用0.5oz 吗?

谢谢、

双端 S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顶部 FB 电阻器应连接在要调节直流输出电压的位置。

    每家公司通常都有自己的降额和布线宽度要求。 我在很短的长度内没有看到窄平面/布线的问题(直到您进入 IC 外部)。 该 EVM 使用1oz 铜。