This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:TPS54232

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634383/tps54232-tps54232

器件型号:TPS54232

我对 TPS54232D 的应力测试有问题。  
VIN 为15V、Vout 为12V。

对于应力测试、当我在输出端连接一个10欧姆的轻负载时、流耗为600mA、输出电压降至8V。 但在数据表中、它可以处理高达2A 的电流。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请上传原理图/布局、我们可以为您进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低负载测试、我断开 L405并在 Vout_12VReg (与 C403并联)放置一个10欧姆负载。 这会导致输出电压下降。

    其布局为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    您是否尝试提高输入电压? 我担心该器件会受到最大占空比的限制。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我尝试提高电压电平、只是为了检查问题是否出在这里。 但我不认为对于15V 输入、3.3V 输出应该存在此问题、因为我们在输入和输出电压方面有足够的差异。 对于15V 输入、3.3V 输出也是如此。  

    您是否可以使用稳压器检查此问题? 我无法理解稳压器限制输出电流的原因、它在数据表中指出它应该提供2A 输出电流、但在该配置中它是受限的。 您能否详细介绍最大输出电流测量的测量设置?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    我迷路了。 在您的第一个帖子中、您的条件是 Vin=15V 至 Vout=12V。 但在上一篇文章中、您提到 Vin=15V 和 Vout=3.3V。 您发现了哪种情况? 请加以澄清。 根据我的判断、对于10uH 电感器、不应达到电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我的输入电压为15V、输出电压为12V 稳压器有问题、而输入电压为15V、输出电压为3.3V 时也有问题。 您的问题的答案可能是输入和输出电压之间的微小差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    3.3V 输出的压降是多少? 它的重要性是否与12V 输出一样? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的3.3V 电压为1.7V、因此也很重要!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为15V、输出电压为12V 的另一件事是、当我移除 SS 引脚上的电容 C411时、压降会更加显著。 在 SS 引脚上、如果没有 C411、我将得到4.5V 电压、当我将电容器放在 SS 引脚上时、它将变为8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    在本例中、我希望您首先检查输入电源的电流限制、看看它是否达到电流限制。 其次、您可以检查 SW 节点电压以查看它是否进入间断模式。 此外、还请检查外壳温度以查看 IC 是否过热。 您还可以尝试使用22nf 等更大的 SS 电容器来查看输出电压是否良好。

    另请告诉我 COMP 引脚的 RC 网络。 我们可能需要检查稳定性。