This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:更高堆栈器件中的 FAULT_n 引脚行为

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626738/bq76pl455a-q1-fault_n-pin-behavior-in-higher-stack-device

器件型号:BQ76PL455A-Q1

 降级器、

      FAULT_n 引脚可以   在更高的堆栈器件中工作的剂量?  

      除唤醒电路外   、所有其他功能在关断模式下都将关闭、对吗?

      3. VIO 为 RX/TX/GPIO/FAULT_N 电路供电,如果我不使用这些 外设, 我可以悬空 Vio 引脚吗?

      4.在关断模式下 ,我是否仍能从外部直流/直流为 Vio 和 Vdig 供电。

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    让我回答您的问题。

    不可以、Fault_N 用于主器件(底部器件)。
    2.是的,你是对的。 请参阅图13详细信息。
    3转到数据表中的图37。 您将找到参考原理图。 我认为查看参考原理图会更容易。
    4.我看不到为 VIO 和 VDIG 供电的好处。 您能解释一下您在这里尝试做什么吗?