This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301和 UCC28056功能问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628641/ucc256301-ucc256301-and-ucc28056-function-question

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC28056

降级器、

我们的客户有一些问题、例如 UCC256301和 UCC28056
UCC256301问题如下:

 X 电容器放电时间可以微调到0.7sec~1sec?

UCC28056问题如下:

1.如何 设置 软启动功能?
2.(CRM)如何操作最大频率?
3、ZDC/DC 有建议 RC 版本?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    对于 UCC256301、使用恒定电流对 X 电容器放电。 放电时间将取决于 X 电容器上的电压和电容。 但这是不可调的。

    如有任何 UCC28056问题、请发送电子邮件至:ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    UCC28056实际上在其状态机中包含一个软启动功能。 在前四个开关周期中、导通时间斜升至所需的值。

    该器件是一种转换模式 PFC、因此开关频率将取决于负载。 在满载条件下运行时、会出现最高开关频率。

    ZCD 引脚很敏感、小心布局是关键。 我建议从 EVM 中的 RC 值开始、并根据需要调整 CZ2: www.ti.com/.../sluubs3.pdf。 有关调优过程的说明、请参阅 UCC28056数据表中的第8.2.2.2节:www.ti.com/.../ucc28056.pdf

    此致、
    本·洛夫