This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:是否可以在外部短接软启动(SS)以强制执行另一个软启动周期?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595118/tlv62090-can-softstart-ss-be-externally-shorted-to-force-another-softstart-cycle

器件型号:TLV62090

尊敬的团队:

我的客户希望使用外部电路检测特定的负载事件、并强制执行另一个软启动周期。   我们是否可以在外部短接软启动(SS)电容器以强制进行新的软启动?

我最初建议切换使能引脚、但他们更喜欢使用软启动输入。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您始终可以将此主题分配给我、并在顶部的工具包中添加客户详细信息。

    是的、这应该是可能的。 如果我了解更多应用细节、我可以做更多评论。

    请注意、该 IC 具有电流限制折返和断续电流限制、因此您无法在 Vout 增大时以最低输出电压消耗最大电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知、当 EN 引脚变为低电平时、SS 电容器将放电。  我将需要一个较长(>1/2秒)的软启动时间、因此需要一个较大的软启动电容器。  在此功能期间、放电电阻(或电流)是否有将软启动电容接地的规格(甚至是典型规格)?  我需要确定  EN 引脚上所需的最小低电平脉冲宽度、以确保在上升沿上正常软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当 EN 变为低电平时、SS/TR 引脚放电。

    您可以使用示波器测量此放电并计算 RC 时间常数以进行确认、但内部放电电阻器应约为4K。