This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:GND 短路条件的测试数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634641/tps51200-test-data-for-gnd-short-condition

器件型号:TPS51200

是否有以下引脚 GND 短路条件的测试数据?

①VO Ω 至 GND 短路

②REFOUT Ω 至 GND 短路

顺便说一下、输入电压:3.3V、而 VDDR (VREFIN):1.35V。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您询问的是什么测试数据?

    1.当 VO 短接至 GND 时,部件将处于 OC 状态。

    2.当 REFOUT 按 GND 排序时、VTT 电压将为0V、因为 VTT 电压遵循 REFOUT。

    谢谢