This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:TPS65263-Q1是否可用作 LPDDR4电源?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634761/tps65263-q1-can-the-tps65263-q1-be-used-as-a-lpddr4-power-supply

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65263

客户正在考虑为汽车应用中的 LPDDR 4供电。
我想用 TI 的电源产品来推荐它。

我知道 LPDDR 4所需的电源是以下电源。
・VDDQ:1.1V
・VDD1:1.8V
・VDD2:1.8V

此外、该输入电压为5V 规格。

问题1.
在这种情况下、是否可以使用 TPS65263-Q1作为 LPDDR4电源?

*需要有关支持 LPDDR 4的车载部件的电源信息。

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LPDDR4的 VDDQ 通道的负载是多少? TPS65263可为三通道提供3A/2A/2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    VDDQ 通道上的负载为2.46A

    我认为您可以使用 TPS 65263-Q1的降压1 (3A)来处理此负载。

    这种认可是否正确?
    如果出现这种情况、TPS 65263-Q1是否可以用作 LPDDR4的电源?

    Harukawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,您可以使用它