This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76pl455a

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594066/bq76pl455a

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

您好!

我正在设计采用 bq76pl455 IC 的电池管理系统,锂离子电池的总数量等于180个数字(15 X 系列和12 X 并联)。

锂离子电池电压:4.2V Panasonic 制造

我想为此配置选择一个电量监测计。 哪种电量监测计更好?

此外、为了在汽车应用中实现更高的精度、首选使用哪种算法?

请帮帮我。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritul、

    我认为这是重复的一篇文章。

    您是否已通过监测计论坛进行了检查? TI 团队可以帮助您为15S12P 选择更好的监测计。

    阻抗跟踪算法更加精确、但前端的工作更多

    正如我之前所说的、我非常熟悉 bq34z100-G1。 此监测计是阻抗跟踪、但能够通过调节来处理您的电池组。