This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:设置监测计问题。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634423/bq34z100-g1-setup-gauge-questions

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQSTUDIO

我正在进行一项定制硬件/软件设计、其中包含的 bq34z100-G1电量监测计
测量为系统供电的电池组的状态。
电池组包含三节18650 (LGC B4)串联电池(锂离子)。 我们使用的是
测量电阻相对较高、为75m Ω。

我还有一个具有相同测量芯片的 bq34z100EVM 板。

我想知道如何设置监测计。 也许您可以对此进行评论。

我的计划如下:
使用 bqStudio 和 EVM 板(以及 slu904a)
o 设置串联电池节数(3)
o 设置 VOLTSEL
o 复位
o 校准电压
o 校准温度
o 校准电流约为500mA。
o 程序化学 ID (0260)
o 将信息保存为黄金映像。

问:我还应该设置分压器、还是在电压校准时自动完成的分压器?
问:我还应该设置设计容量吗?
问:我还应该设置设计能耗吗?
问:我是否应该设置其他内容?

使用实际电路板:
o 编程之前保存的黄金映像
o 复位
o 放电电池(0.2C,电池电量为3*2.75V)
o 放松(5小时)
o 启用它
o 电池充电(0.5C、电池充满电由50mA 的电流表示)
o 放松(2小时)
o 放电电池(0.2C,电池电量为3*2.75V)
o 放松(5小时)。

Q:在静置期间、系统将消耗一些电流(<20mA)。 你怎么看
  这是个问题吗?
问:现在呢? 我想我必须再次为其充电、因为我无法为其提供系统
  为客户提供空电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TyuiTyu
    -分压器在电压校准时自动完成。 您无需设置它。 请参阅 EVM 用户指南。 我们将讨论测量仪表的校准和设计示例。
    -是的、您需要设置设计容量、锥形电流、DSG 和 CHG 电流阈值以及停止电流。 请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slua664
    -在实际电路板上、您应该在开始学习周期过程之前运行校准、因为您的电路板可能与 EVM 具有不同的偏移。 或者、您可以在 EVM 上运行学习周期、提取黄金文件、在电路板上进行编程、运行校准、等等。
    -只要系统的电流消耗小于停止电流,并且不会显著地对电池施加负载,以至于无法实现 dv/dt <4uV/s,您就应该会觉得很好。

    如果您有其他问题或需要澄清、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将会对它进行思考。 BTW、我发现这个监测计对象非常困难。