This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:电流限制精度超出规格。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595151/tps2h160-q1-current-limit-accuracy-is-out-of-spec

器件型号:TPS2H160-Q1

您好、

我使用 TPS2H160在28V 电源轨上提供过流保护。

该器件的两个通道并联、电流限制设置为1.68A (每个输出设置为0.83A)。

我注意到、当我缓慢增大负载电流时、器件实际上以2.2A 的电流跳闸、这大于数据表中引用的+/-15%。

编程为2.2A 跳闸电流的类似应用中的同一器件也会跳闸高于预期(~3A)

该电路如下所示。 负载是设置为恒定电流模式的电子负载、连接到同一接地端。

感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    所有智能 HS CL 规范均指硬短路情况、而不是慢速过载情况。 虽然我们在缓慢斜升电流时看到了轻微过冲、但我们没有找到实际发生这种缓慢斜升的应用。 如果您要将电子负载设置更改为脉冲至2.2A 、则会看到达到15%的目标值。